This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PPC3 TAS3251应用 SPL 数据导入

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899158/purepathconsole-ppc3-tas3251-app-spl-data-import

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好!

当我按照以下过程操作时、PPC3软件会闪烁一个黑色的弹出窗口、并在不显示任何警告、错误、崩溃转储或对话框的情况下关闭。

1) 1)打开 PPC3。

2) 2)选择 TAS3251 EVM 应用。

3) 3)选择1.1配置文件、然后单击"开始"。

4) 4)选择"调优和音频处理"。

5) 5)选择 SmartAmp 配置文件。

6) 6)选择高音扬声器选项卡、然后单击"导入高音扬声器的 SPL 数据"下的"从文件"按钮。

7) 7)选择制造商提供的 FRD 文件、然后单击"打开"。

此时会弹出一个看起来像 PPC 尝试生成图形的黑色窗口、然后所有窗口都将关闭、而不会出现任何消息或转储。 当我再次打开 PPC 时、它会直接将我带到主屏幕、并且不会显示任何对话、提示 PPC 关闭而不会发出警告。

可以导入低音扬声器 SPL 数据、软件会生成良好的图形、但高音扬声器数据会导致此问题。 当我使用记事本检查文件时、这两个文件看起来都是相同的格式。 从干燥器制造商下载了新文件、结果相同。 由于未连接任何硬件、因此我只是尝试根据驱动程序的数据表和制造商提供的数据生成默认的 DSP 寄存器值。

可在此处获取 FRD 数据(SPL 图):

https://www.parts-express.com/dayton-audio-nd25fa-4-1-soft-dome-neodymium-tweeter--275-059

有什么关于我如何解决这个问题的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想尝试一下 EVM、稍后再回来。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 EVM 上遇到了相同的问题、低音扬声器和高音扬声器都是如此。 看起来该工具仅支持文本文件、不支持 FRD 文件。 供应商提供的模型采用 FRD 格式。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sam 的快速回答。

    FRD 是一个 TXT 文件、其内容按照 PPC3软件的要求进行了格式化。 将 FRD 保存为 TXT 无效。 低音扬声器文件格式为*。FRD、并且在 PPC3中正确打开。

    经过一些调查、我找到了一种解决方法:问题似乎是 PPC3图形化或解析函数。 通过使用 Freeware 软件:VituixCAD 中的 SPL 跟踪选项生成新的 FRD 文件、我让 PPC 接受高音扬声器 FRD 文件。 这会从供应商数据表中生成新的 SPL 图。 PPC3似乎只接受"12分/10月"的导出选项。 使用"24分/10月" 或"48分/10月" 导致 PPC3灾难性崩溃。

    我在图形功能中发现的第二个问题是、当我使用制造商的 FRD 来处理低音扬声器和新生成的 FRD 时、交叉部分现在是空白的、因此我必须进行相同的练习、并使用具有相同设置的 VituixCAD 提取低音扬声器 SPL。 然后、PPC3在交叉部分生成了一个包含新创建的文件的图。

    我知道这不是理想的选择、使用此选项会对制造商数据应用滤波器和可能的视觉偏移。 但它比什么都好、使我能够继续下一步。

    此致、

    Eamonn。