This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SoundPlus 和非 SoundPlus 放大器之间的差异

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874429/difference-between-soundplus-and-non-soundplus-amplifiers

主题中讨论的其他器件:LM4562

大家好、

我们的客户 想知道诸如 LM4562的 SoundPlus 与非 SoundPlus 音频运算放大器系列之间的区别。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danilo、

    SoundPlus 架构没有太多细节、但是所有具有此功能的音频运算放大器都适用于超声波应用。 实际上、您可以在 SoundPlus 器件数据表中看到频率响应以1Hz 至100MHz 的带宽表示(在100KHz 之后、响应质量开始下降)。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.