This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2C 端口

Guru**** 2545230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899628/tas5825m-i2c-port

器件型号:TAS5825M

尊敬的专家:

我从客户那里得到了有关 I2C 端口的问题。 请给我建议。

I2C 端口是否为开路?
  我们找不到 SCL/SDA 是漏极开路的说明。
2.当 Vdvdd=0V 时、可以为 I2C 的上拉电阻器添加3.3V 电压吗?

如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    1. 是的、I2C 端口为开漏。 这就是 I2C 的定义方式。
    2. 这是可以接受的、无需担心。

    谢谢。

    此致、

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    感谢你的答复。
    我知道。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi