This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADCx140系列

Guru**** 2534610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882179/tlv320adc3140-tlv320adcx140-family

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

应用报告 SBAA381–2019年4月

e2e.ti.com/.../sbaa381.pdf

第7页显示了以下信息:

3.6 768 kHz 采样率
对于768kHz 采样率、仅支持线性相位(DECI_FILT = 00)抽取滤波器响应。 AGC
不支持 DRE、双二阶、通道求和器和数字混频器模块。 只有一个通道
支持。 它可以是模拟通道或数字 PDM 麦克风。

这是否意味着@ 768kHz 采样率,我们只能使用4个 ADC 通道中的1个?

该器件的数据表还提供了以下信息:

该器件支持高达80kHz 的输入信号带宽、从而允许高频非音频信号发送至
使用176.4kHz (或更高)的采样率进行记录。

是否可以转换80kHz 以上的模拟信号? 例如200kHz 输入信号、采样率为768kHz。

此致

Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uwe、

    您的理解是正确的。  查看 此应用 报告、了解有关每个频率下支持的通道数和处理的更多详细信息。 ADCx140旨在平衡音频的成本和性能。  对于需要更多处理的更高采样率、需要进行一些权衡。  我们的绝大多数音频客户使用的器件采样率低于96kHz。

    ADC 带宽为80khz、768khz 的抽取滤波器也开始削减0.113xfs = 86.8kHz 以上的频率成分。 现在、在200k 时、衰减将仅小于10dB 、但与 ADC 的限制相结合时、衰减将更大。  因此、如果您专门处理较高频率的内容、 ADCx140可能不是理想的解决方案。  

    此致、

    -Steve Wilson