This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:建议按照 AES3标准进行传输

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DS89C21, TLV3541, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873969/pcm9211-recommendation-for-transmission-according-to-aes3-standard

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: DS89C21、 TLV3541、 THVD1452

尊敬的先生或女士:

根据 AES3标准、我想将 PCM MPO0 (引脚15)处的音频输出信号转换为信号。 我的配置如下所示:

DS89C21将用于差分传输。 我需要???盒的设计支持 方框图中。 是否需要用于 PCM9211的 RXIN2 (引脚35)的附加放大器/电平转换器?
PCM9211 MPO0上的数字输出信号是否必须额外放大、例如使用 TLV3541?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您是否需要放大器取决于您的逻辑电平。 PCM9211将在 MPO0上输出 S/PDIF 流、因此只要线路驱动器可以接受 PCM9211的3.3V 信号、您就不需要在两者之间进行任何其他操作。 如果您的线路驱动器无法接受3.3V 信令、我想说您最好不要再添加一个额外的块、而是切换到能够提供3.3V 信令的线路驱动器。  

    在输入端、如果您有线路接收器、则不需要额外的放大器、但如果需要、RXIN0和 RXIN1引脚都包含同轴放大器。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、应该能够将 MPO0上的输出信号直接提供给3.3V 的线路驱动器。 THVD1452是否可用于此目的?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我不熟悉该系列、但通过快速查看数据表、我认为这很好。

    最棒的

    Zak