This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:LM49352:"削波& quot;GPIO 输出

Guru**** 2491965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891107/lm49352-lm49352-something-clipped-gpio-output

器件型号:LM49352

您能解释一下如何使用 GPIO 吗?

GPIO_MODE 寄存器允许我们将其设置为以下任何一种:

ADC 削波(输出)
DAC 削波(输出)
削波(Out)

这是否意味着当 ADC 信号削波时、它将切换以点亮 LED?  它是脉冲还是永久锁存?

这是否在0dBFS、 -1dBFS 等条件下发生?  

"什么东西"是指"ADC 或 DAC"、还是包括任何内部电路?  (由于可将近削波通道相加以生成削波信号)

它如何处理立体声通道?  (可能是它与 LRCK 信号同步、因此两个通道可以以数字方式分离?)

如果端口2仅供输入、是否可以将 GPIO 与端口2同时使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、  

    我将介绍 GPIO 的功能。  我可以说:

    ADC/DAC/削波的值是指以下寄存器:

    我认为 ADC 削波是指任何 ADC FXCLIP 寄存器、DAC 是指任何 FXCLIP 寄存器、而 ADC 和 DAC 都是这样。  

    如果 L 或 R 削波、 GPIO 将跳闸、 主机处理器需要读取寄存器以了解更多详细信息

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、  

    当 ADC 或 DAC 削波标志被提升时、GPIO 将锁存到削波。  在我的初始实验中、 这些寄存器也会被锁存、读取时不会清除。  

    如果端口2 SDO 被禁用、 SDI 将仍然工作。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以我不需要不断轮询 FXCLIP、我只需观察 GPIO 是否发生变化、然后读取 FXCLIP、然后写入它来清除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、  

    正确。  GPIO 发生变化后、您可以读取 FXCLIP 寄存器并查看导致削波的原因。  

    注意:与此器件中的所有其他状态/标志寄存器一样、当您写入以清除寄存器时、请确保向您要清除的位写入"1"。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否恰好处于0dBFS、或者是否有小的警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、  

    我认为这是任何超过0dBFS 的值。 我将深入研究并返回给您。

    此致、

    -Steve Wilson