This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我对 TAS58021数据表有疑问。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881178/i-have-a-question-about-tas88021-data-sheet

大家好、我对 TAS58021数据表有疑问。

非音频时钟速率是多少?

这是不能在音频系统中使用的时钟吗?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    "非音频时钟速率"表示非正常音频 FS 速率的整数倍。 音频 FS 速率包括32kHz、44.1kHz、48kHz……

    此致、
    Matthew