This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Pure Path Studio:可以#39;t 找到简单的模拟输入组件

Guru**** 2762005 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874037/pure-path-studio-can-t-find-simple-analog-input-component

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:TAS2557

尊敬的 Sirs 和女士们:

我们正在开发具有常规模拟音频输入的 SmartAmp TAS2557应用。
这些将通过使用 TLV320ADC3101来实现。
为了获取 ADC 设置的配置数据、我安装了 PurePath Studio。

此处所需的最小配置仅包含立体声模拟输入(单端)和 I2S 输出。
I2S 输出已放置、但我似乎找不到简单的"模拟输入"组件。
我尝试使用 Dec2xIn 组件、但我不知道这是否是正确的输入组件、因为我看不到任何组件
"输入选择"属性、用于在麦克风输入<->线路输入之间切换。

在哪里可以找到"模拟输入"组件、或者如何获得这样的功能?
是否有某种最小寄存器配置示例适用于模拟输入-> I2S 输出或.pfw 项目示例、正确地实现了这一点?


感谢您的任何帮助。

此致
Andreas Paulin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯  

    我可以理解您在这里的沮丧。 这是我希望我们能有所不同的做法,这不仅是因为很多客户觉得这令人困惑,而且是因为我第一次使用缴费灵时发现这令人困惑。  

    PurePath Studio 用作配置 miniDSP 的工具。  选择输入、更改 PGA 增益、配置 PLL 以及应用中与评估模块可能不同的任何内容均使用独立 EVM GUI 进行配置、您可以通过以下链接并向下滚动到"软件"部分来找到该 GUI。  

    配置的模拟端可以针对 PPS 进行更改、 但这一过程确实不完整。  

    如果单击框架组件, 则单击"SystemsSettingsCode"行,右侧会出现一个带有省略号的小框(参见下图)。

    如果单击此选项,配置将作为简单文本文件打开。

    您可以在此处更改配置、 如果您使用的是 EVM、 请保持 PLL/时钟设置不变、 只需在"program_miniDSP_A"命令下更改设置即可。   

    Dec4x 或 Dec2x 输入块是抽取滤波器的输出(ADC 的数字输出)、请确保该块与您的框架块相匹配。  IE 如果框架是4x 框架,则应使用 Dec4x 输入。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速响应和详细的解释!
    虽然我并不了解所有内容、但这是开始讨论此事的第一步。
    事实上、3101的所有这些不同软件都有点令人困惑。 我已经下载了您推荐的 GUI、它看起来非常有用。
    我不理解所有内容、但现在对需要的初始化有更好的了解。
    我将使我的系统准备好让一些 I2C_WriteADCReg ()和 I2C_ReadADCReg ()函数正常工作、然后实施这几个函数
    参数、直至其正常工作。

    我现在将把这个问题标记为已解决、直至有其他更详细的问题。

    非常感谢、Steve!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S. 同时、我在第80页的 TLV320ADC3101数据表中也找到了标准初始化序列的建议。 这很好、因此我有第二个 init 参数源可供使用并进行比较。
    我想我会喜欢这个...