This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:音量控制、

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881794/tas5782m-volume-control

器件型号:TAS5782M

你(们)好  

对于音量控制,我可以向 寄存器0x8C 写入的最大值是多少,第0x1E 页,寄存器0x48和0x44用于左右声道音量控制?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大 DSP 音量为24dB、如下所示。 I2C 监控器可用于脚本。

    此致、
    Matthew