This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:I2C 负载电容

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880871/tas5805m-i2c-load-capacitance

器件型号:TAS5805M

大家好、

TAS5805M 器件的 SDA/SCL 引脚的负载电容/引脚电容是多少?

客户反映 I2C 信号的上升速度很慢。 每条线路的 MCU 侧负载电容为8pF、它们使用的是2.2k 上拉电阻器。  

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我将了解 I2C 引脚的负载电容。 同时、您能否告诉我您看到的 I2C 信号上升了多少? 在数据表中、我们说最大上升时间应为1000nS。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复。  

    客户使用的快速模式是320kHz I2C 速度、上升时间应低于300ns。 客户测试结果为580ns。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是否有任何其他器件连接到 I2C 线路? 我一直在运行计算、看不出8pF 电容如何大幅改变时间常量!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我认为 I2C 线路上没有任何东西。 您如何运行这些计算? 您在 TAS5805M 的 I2C 引脚上使用的电容值是多少?

    8pF 是 MCU 侧的引脚电容值。

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:  

    总线线路电容为400pF。 这就是我运行计算的方式。 使用该变量、您可以推算时间常数、并看到其他任何地方会导致时间常数增加、因为您不应该看到580nS 延迟(具有理想的布局和系统)。  

    此致、

    Robert Clifton