This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:TLV320ADC3001 MCLK 和 BCLK

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899521/tlv320adc3001-tlv320adc3001-mclk-and-bclk

器件型号:TLV320ADC3001

大家好、

在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/475420/1717416?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320ADC3001#1717416上、我们可以看到"如果将 BCLK 用作输入、则该器件不需要 MCLK "。  如果将 BCLK 用作输入、则器件不需要 MCLK。 请告诉我如何处理 MCLK 引脚、悬空或上拉?谢谢。

此致

Olin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 BCLK 被用作主时钟输入、那么 MCLK 引脚可保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。