This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2EVM:在 RL = 4Ω Ω 时不带散热器的10Wx2 (立体声)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873991/tpa3138d2evm-10wx2-stereo-without-heatsink-at-rl-4

器件型号:TPA3138D2EVM

您好!

我的客户要求在 RL=4Ω Ω 的条件下输出不带散热器的10Wx2 (立体声)。

TPA3138D2EVM 是否实现了这一点?

如果是、请告诉我电源电压。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我们不建议在没有散热器的情况下使用此器件。 没有该器件、该器件就无法正常工作。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    感谢你的答复。

    EVM 上似乎没有散热器、这不是推荐的条件吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    4 Ω 负载会导致效率降低、因此它对 TPA3138带来了重大的热挑战。

    不确定10W 是用于1% THD 还是10% THD、但您可以尝试使用具有1SPW 模式的 TPA3138D2EVM、负载使用4 Ω+ 33uH、12V PVDD。

    即使上述设置有效、我们仍建议选择较小的 Rdson 产品以留出更多的热裕度、例如 TPA3128D2。

    此致、

    Matthew