This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:用作恒压源

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2, DRV594, DRV595, DRV592, DRV593, DRV591, TAS5342, TAS5342LA, TAS5103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881068/tpa3123d2-use-as-constant-voltage-source

器件型号:TPA3123D2
主题中讨论的其他器件: DRV594DRV595DRV592DRV593DRV591TAS5342TAS5342LATAS5103

尊敬的专家:

我正在寻找一种 以线性方式控制珀耳帖冷却器/加热器的廉价方法(由于效率低、无需 PWM)。 D 类放大器似乎是一个选项。 TI 产品系列中的许多较新器件都具有直流保护功能、因此这些器件不适用。 但 TPA3123D2似乎没有这样的保护、对吧?

TPA3123D2是否可以在 BTL 配置中用作双极恒压源,对于自举可能具有有限的 PWM 占空比。 器件的直流传递函数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    实际上、我们有一些专用器件用于冷却器和加热器。 您是否了解过 DRV591、DRV592、DRV593、DRV594和 DRV595?  

    这些功能可能更易于在您的系统中实施! 请告诉我您的想法。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供这些替代器件。 实际上、它们看起来更易于实施。 遗憾的是、我担心5.5V 电压过低(规格尚未固定)。 DRV595非常昂贵、因此不是我的最爱。

    该器件将由 SimpleLink µC 驱动。 因此、数字 PWM 接口也可能是一个选项。 我目前正在考虑使用 TAS5342、但我对12V 额外电源(有48V、18V、5V、3.3V、2.5V、 PCB 上可提供1.1V 电压以进行扩展。) 以及它相当大的封装。 另一方面、它能够驱动2个冷却器/加热器。

    您对 TAS5342的看法是什么? 此应用程序是否值得进一步调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    我不是您想与之讨论定价的人、但我可以帮助您了解更多技术细节! 哈哈。

    您能否分享有关该系统的更多详细信息? 正如您提到的、并非所有规格都是固定的、但您能告诉我哪些规格是固定的、这样我就可以更好地指导您选择适合您应用的器件?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    为了告诉您真相、该项目处于非常早期的阶段、我们的公司主要由光学器件和机械装置驱动。 尽管如此、我还是试图从电子角度引导事情朝着正确的方向发展。 由于到珀耳帖冷却器的布线非常薄、并且现有 PCB 上具有相当强大的18V 和48V 电源、因此我想为冷却器使用相对较高的电压、可能为12V。 珀耳帖电流很可能小于2A。 将控制两个冷却器。 PCB 上的剩余空间有限、因此两个大约10µH μ H 的电感器似乎可行、但许多电机驱动器不需要1mH 的电感器。

    很抱歉、我只能提供如此模糊的信息。

    您是否有任何问题 TAS5342?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    提前参与总是比太晚更好!  

    您提到电路板空间有限、但您选择了需要散热器的焊盘器件。 选择具有散热器的器件是否适合您的应用、或者您更喜欢使用焊盘朝下?  

    不建议在新设计中使用 TAS5342、但我们确实拥有 TAS5342LA。  TAS5342LA 的最大电流为8.4A、这似乎比您要寻找的电流高一点?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是对的、实际上我考虑使用 TAS5342LA。 (我不知道'LA'很重要。) 散热器是可以接受的、但不是首选。 我希望器件中的损耗会足够小、不会有散热器。但我只是读了3W 的空闲功率和高达40°C 的环境温度...

    如果您知道损耗较低或焊盘朝下的替代器件、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    刚才必须澄清一下、这意味着 TAS5342LA。  

    我们有 TAS5103器件。 它是焊盘朝下的、可以处理4.5A 电流以及所需的电源电压。  

    此致、

    Robert Clifton