This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:tas2559 "nConfiguration"设置

Guru**** 2530560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894096/tas2559-tas2559-nconfiguration-setting

器件型号:TAS2559

你(们)好

我的客户正在优化和调试 tas

他们询问了 TAS2559的参考代码。

它似乎是在固件中设置的配置值。 您能知道"nConfiguration"的含义吗?

附加所有源代码。

请检查。

谢谢你。

此致

来自 Anthonye2e.ti.com/.../tas2559.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis


    感谢您的回答。

    很抱歉、我的客户没有太多的开发时间。

    很抱歉、但我想快速回答。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我们已经向我们的软件支持团队询问了相关信息。 我会尽快提供他们的答案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    以下是有关 nConfiguration 的注释:

    固件二进制文件可以有‘M’程序和‘n’配置。 一个程序可以有多个配置、这些配置只更改调优系数而不更改底层程序。 例如、如果我们从调优模式更改为 ROM 模式、则程序可能需要更改、进而可能会有多种配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢您的回答。  

    然后、当我们更改 nConfiguration 的值时、TAS2559的哪个函数会发生更改?

    此外、我的客户询问数字滤波器的值是否随 nConfiguration 值的变化而变化。

    总之、我的客户希望了解 nConfiguration 如何影响 IC 运行、并且在必要时希望控制、例如切换至所需的设置。

    请检查。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    如上一答复所述:
    一个程序可以有多个配置、这些配置只更改调优系数而不更改底层程序

    要回答您的问题:

    1. 更改的是调整系数:EQ、DRC 等
    2. 如果数字滤波器表示 EQ、则这些是由 nConfiguration 进行更改
    3. n 配置只能更改调优设置

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢您的回答。

    是否有任何与整个寄存器映射配置详细信息(包括 nconfigure 等)相关的数据?

    如果您有此类材料、您能分享吗?

    遗憾的是、我无法在数据表或任何其他应用手册中检查整个寄存器映射配置材料、包括调优系数。

    我的客户正在使用 TAS2559开发各种模型、

    因此、他们 希望确切了解 TAS64H 的寄存器映射配置。

    但愿你能提供帮助。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在初始化期间写入调优系数(DSP 程序)后、无法访问它。 此外、我们无法提供这些值的描述。
    数据表中已经显示了所有"可见"寄存器、因此无法以相同的方式描述内部处理的其余配置。

    也许一个选项是使用"组合型 配置_0_..." CFG 文件、以获取寄存器值、至少在器件初始化期间是如此。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器