This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:监控 AIC3254的模拟输入

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873256/tlv320aic3254-monitoring-analog-inputs-of-aic3254

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:PCM1864

您好!

我计划在音频项目中使用 AIC3254编解码器、该项目需要使用4个模拟输入进入编解码器。 我想在 PurePath Studio 中使用两个基于流程的独立滤波器、并根据当前选择的输入来应用它们。

要使用的前两个模拟输入为 IN1_L 和 IN1_R、而接下来的两个为 IN2_L 和 IN2_R 它们的输入路由将由主机控制器控制。

miniDSP 似乎可以监控信号电平(使用 PurePath Studio 中的电平检测算法)、但编解码器能否监控当前未连接的输入?

例如、IN1L 和 IN1R 被路由至编解码器的微 PGA 和 ADC、而 IN2L 和 IN2R 被断开。 在 IN2L 或 IN2R 输入上检测到信号、MCU 读取其 miniDSP 级检测 I2C 地址/数据以切换输入。

谢谢、

Chandler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandler、  

    miniDSP 只能访问中 ADC 或 I2S 的数据。  因此、当 IN2引脚未连接到 PGA (和 ADC)时、它们不可访问。 AIC3254中只有两个 ADC、因此一次只能使用两个通道。  

    PCM1864将具有4个 ADC、该器件具有能量感应功能、可检测未使用通道上的信号。  我不知道这对您是否更感兴趣?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、这很清楚。 我还将介绍 PCM1864、因为它的能量感应功能可能很有用。

    此外、AGC 的噪声阈值标志是否是检测 AIC3254输入信号静音的唯一方法?

    谢谢、

    Chandler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandler、  

    您始终可以使用电平检测器、 但噪声阈值标志是一种非常简单的方法。  

    此致、

    -Steve Wilson