This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4995:瞬时功率

Guru**** 2561300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4995

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881330/lm4995-instantaneous-power

器件型号:LM4995

IC LM4995的电源电压为5V、负载扬声器的阻抗为8欧姆、为扬声器供电的输出电压振幅(Vo1-VO2)约为4.4V (Vpp = 8.8V)、这意味着最大输出电流 将瞬间约为0.275A、  瞬时输出功率约为2.42W。 但这种令人兴奋的脉冲是4000Hz 正弦波形、每1.25ms 仅出现一次、这意味着2.42W 的输出功率不会超过0.25ms、因此输出的平均功率低于0.36W。

那么、该 IC 在这种情况下能否正常工作? 如何评估此 IC 在瞬时功率为 2.42W (持续时间不超过0.25ms)且平均功率低于0.36W 时的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    根据您的计算、我想说在您提到的输出功率下处理负载不会出现问题。 根据数据表第10页的公式、最大功耗为0.633W (几乎是平均功耗的两倍)。

    我建议您的电路板具有良好的功率耗散。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis。