This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:I2S 输入设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873877/tas2505-q1-setting-for-i2s-input

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

您好、先生、

我可以帮您建议采用 I2S 输入的 TAS2505-Q1设置吗?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、

    我们的团队将了解这一点。 我们将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在我们的《TAS2505应用参考指南 》http://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf 中、我们在第49页上提供了示例脚本。 数字数据配置显示了如何将器件设置为采用 I2S 输入。

    请注意、

    Luis