This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:如何设计 INT 引脚?

Guru**** 2491615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891192/pcm1861-how-to-design-int-pin

器件型号:PCM1861

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在设计不带 MCU 控制的 PCM1861。  它们将上拉电阻器连接到 INT 引脚、如下面的引脚说明所示。

PCM1861输出被静音。  将 INT 引脚更改为悬空后、PCM1861将正常输出。

我们是否可以保持 INT 引脚悬空?

2、请提供独立操作 PCM1861的说明。 (不带 MCU 控制)

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这导致了混淆、但 PCM186x 数据表中的 INT 引脚操作存在差异、需要将该引脚驱动为低电平以进行有效操作。  下面的 E2E 主题提供了我在下面复制的更多详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/845799?PCM1860-State-of-INT-w-o-sys-controller

     

    第9页的引脚功能表中的差异是 PCM1860 数据表中的已知错误、将在下一修订版中更新。  应用部分和 PCM1860 断电 信息(第60和76页)描述了正确的操作、该操作在闲置(静音)模式下驱动为高电平、在工作模式下驱动为低电平。  我们在 EVM 上测试了这种行为、并在过去进行了确认。