请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873829/drv632-vdd-supply
器件型号:DRV632大家好、
为了获得最佳音频质量、您是否建议使用 LDO 为 DRV632供电? 如果是、需要什么 PSRR?
您是否对使用 LDO 和开关电源之间的输出性能进行了比较?
谢谢!
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873829/drv632-vdd-supply
器件型号:DRV632大家好、
为了获得最佳音频质量、您是否建议使用 LDO 为 DRV632供电? 如果是、需要什么 PSRR?
您是否对使用 LDO 和开关电源之间的输出性能进行了比较?
谢谢!
罗伊
您好、Roy、
为音频器件供电时、最重要的一点是降低电源的纹波电平。 LDO 和开关电源均可用于为器件供电。 100mA、3.3V 电源应足以按照数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv632.pdf#page=13 )第10.2.1节中的建议处理此器件。
关于 PSRR 的问题、DRV632的 PSRR 已为80dB。 我们没有关于理想电源 PSRR 电平应该是多少的数据、但我认为40dB 电平应该足够了、因此可以使用 LDO 进行设计。 但是、如果可以借助去耦电容器或其他元件降低电源纹波、我们建议这样做。
希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.