This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:与 D 放大器和运算放大器共享差分音频输入

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, OPA1622, TPA3244, OPA1612, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890377/tpa3245-sharing-differential-audio-input-with-d-amp-and-op-amp

器件型号:TPA3245
主题中讨论的其他器件: OPA1622TPA3244OPA1612OPA1632

您好!

我有一个差分左/右音频输入和两个音频输出、TPA3245用于扬声器、OPA1622用于耳机。

我正在努力降低成本、并寻找将输入信号拆分为扬声器和耳机的方法、而无需使用继电器开关、这会占用空间和成本。

首先、我认为在不使用时关闭每个器件是一种实现方法、但我在论坛中搜索发现、TPA3244 (可能还有 TPA3245)只能在 RESET 引脚为低电平时进入睡眠模式。

如果是这种情况、我想 TPA3245的输入引脚即使没有电源也会影响 OPA1622信号线。

如果我使用负载开关来关断 TPA3245、或者我看到错误的方向、这种连接是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以使用这种方法来执行几种不同的路由。 我不确定您的所有系统要求、但我们确实有一些具有内置耳机线路的低功耗器件。 电压、负载和功率要求是什么? 我假设您不需要同时为 TPA3245和 OPA1622供电、这两者是不是一个?  

    当 TPA3245处于复位模式时、AVDD 为低电平。 AVDD/2是输入引脚的直流偏置。 使用隔直电容器时、应防止任何直流组件到达 OPA1622。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我有90W 的预算来运行多个器件、我专门为低 THD+N 选择了 TPA3245 OPA1622也是如此。

    我有2个输入将连接到这些输出(TPA3245和 OPA1622)。

    1. DAC -> OPA1612 ->输出

    2.单端输入-> OPA1632 ->输出。

    一次只能激活1个输入和1个输出、因此正如您正确假设的那样、它是其中一个输入和另一个输出。

    我有足够的 MCU GPIO 使用 RESET 或 EN 引脚关断 IC。

    对于我来说、最佳情况是仅使用 GPIO 来选择1个输出。

    剩下的第二个最佳和唯一的选择是使用一个大约2.25/ 1ku 美元的继电器开关。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对于内置耳机线的设备、90W 功率太大!  

    您提议的系统可能还不错。 为了确保器件有适当的时间完成启动、我将确保 TPA3245接通和 OPA1622断开之间存在一定的延迟。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert、

    我将使用电流连接尝试它、看看它是怎么发生的!

    此致、

    Brian