我们一直使用 AIC3111进行测试和调试、但我们还决定查看3120。 我们发现3120具有更好的 D 类增益、因此我们开始着手处理它。
我们在耳机声音输出方面遇到了一个问题。 由于3120是单声道传输的、因此音频仅在一只耳朵中发出。 在我们的应用中、用户将使用立体声耳机进行收听、因此我们需要立体声输出。
我们将尝试短接 L 和 R 通道、但这可能会降低声音的功率和音量。 除了使用 A/B 类放大器之外、还有其他方法可以使单声道立体声而不会影响振幅吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们一直使用 AIC3111进行测试和调试、但我们还决定查看3120。 我们发现3120具有更好的 D 类增益、因此我们开始着手处理它。
我们在耳机声音输出方面遇到了一个问题。 由于3120是单声道传输的、因此音频仅在一只耳朵中发出。 在我们的应用中、用户将使用立体声耳机进行收听、因此我们需要立体声输出。
我们将尝试短接 L 和 R 通道、但这可能会降低声音的功率和音量。 除了使用 A/B 类放大器之外、还有其他方法可以使单声道立体声而不会影响振幅吗?
您好 Collin、
我正在从事一个大学项目。 我的要求如下-
输入-
我们将模拟麦克风连接到 MIC1LP 和 GND。
输出-
我们需要耳机和扬声器输出。 对于我们的应用、我们只需要一个扬声器即可正常工作。 但是、如果用户选择使用耳机、我们需要立体声通道(或两只耳朵上的单声道输出)。
我们已经能够确定一个良好的滤波器设计、但我们遇到了 D 类放大器嗡嗡声问题、这似乎是相当恒定的。 我们尝试使用 RC 滤波器来抑制它、但这会导致声音衰减。 因此、我们正在寻找一款功能更强大的扬声器、并考虑测试 TLV320AIC3120。 但是、正如本主题中提到的、耳机上的音频输出是单声道的问题。
1.是否有任何 D 类音频解决方案? (它类似于 sshhh 声音)我们使用 EVM 进行测试、但我们的定制板使用与 EVM 相同的原理图。
2.有没有一种简单的方法可以解决3120耳机问题,即在两个耳机通道上播放输出。 我们需要节省设计空间、因此不想使用额外的 A/B 类放大器。
谢谢、
索维克