Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881114/pcm1792a-spi-bit-order
器件型号:PCM1792APCM1792A 在响应通过 SPI 接口发送的命令时遇到一些问题。 只是一个基本的问题、它是在16位消息中首先发送的 MSB 吗? 换句话说、R/W 位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881114/pcm1792a-spi-bit-order
器件型号:PCM1792APCM1792A 在响应通过 SPI 接口发送的命令时遇到一些问题。 只是一个基本的问题、它是在16位消息中首先发送的 MSB 吗? 换句话说、R/W 位。
谢谢 Paul、这就是我的想法。 所以这不是问题。
数据表中还有一点可能会解释我的问题。 此时、写入衰减寄存器16和17后、我将 ATLD 位从0移至1至0。 我认为 ATLD 同时加载 L 和 R 内容。 我怀疑在写入寄存器16和17之前、可能需要先将 ATLD 设置为1。 我会尝试一下。 否则、我将不得不更仔细地查看各个 SPI 线路(我在单独使用 MCU 的单独电路板上执行此操作、这是可以的、但可能有问题!) 我将告诉您事情是如何进行的。
此致
标记
因此这也没有什么帮助! 我使用的设置如下:
该电路与数据表中的图35 (PCM 模式下的典型连接图)非常一致。 如果我将1kHz 正弦波传递到引脚4-7、则信号将通过模拟部分正确重建。 振幅似乎没有衰减。
2.复位信号在启动后很快释放。
3.我使用 PIC 控制器通过引脚10-13管理 SPI。 我已禁用读取 MDO 上数据的代码、以专注于使用/MS、MDI 和 MC 获取控制信号。 通过设置引脚来管理 SPI 以创建正确的数据模式(使用的 PIC 没有专用的 SPI 接口)。 通过使用数字示波器、可以看出 SPI 信号正确且充分符合图31 (控制接口时序)中的时序要求。
使用的命令如下(其中 pq 代表卷级别、即00 - FF):
a)备选方案1:0x10pq 0x11pq 0x12D0 0x1250 (写入左侧寄存器16、写入右侧寄存器17、启用 ATDL、禁用 ADTL)
b) 备选方案2:0x1250 0x10pq 0x11pq 0x1250 (启用 ATDL、向左写入寄存器16、向右写入寄存器17、禁用 ADTL)
两种选择似乎都不起作用。 两个通道上的正弦波仍然存在、但振幅保持不变!
有什么想法吗?