This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 原理图审阅:吉他仪器接口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888693/pcm2912a-pcm2912a-schematic-review-guitar-instrument-interface

器件型号:PCM2912A

大家好、提前感谢您的帮助! 我写信申请使用 TI PCM2912A 的应用电路原理图设计审查。 目标用例是通过 USB 将电吉他与 PC 工作站连接。 整个设计已从 DEM-PCM2912A EVM 原理图复制、并进行了一些值得注意的修改、我希望得到以下方面的反馈:

  1. 输出级已被移除、并替换为本论坛其他部分所述的引脚配置。 引脚9、10、22、18悬空;21、19通过 UF 耦合到 GND;20连接到 GND
  2. 输入级包含 TVS 二极管(TI PD1E10B06DPYR)、以降低处理插头时有害瞬变的风险。  
  3. 该电路使用陶瓷谐振器(具有内置负载电容器的 Murata CSTCR6M00G55-R0)代替晶体、目的是节省电路板上的物理空间。 我知道这可能会产生不良的噪声水平、并且对这里的此类器件的任何体验都很好奇。  
  4. 此设计使用 USB Type-C 插头而不是 Type-A 插头、其中 CC1和 CC2连接到 GND、表示 USB2.0模式。  
  5. 该器件包含一个输入电阻器(R7、1MEG)、用于增加吉他仪器输入的输入阻抗。  
  6. 连接至 GND (未使用)的 PLAY 和 REC 引脚。

这些设计功能对于吉他输入最大化 SNR 的预期用例是否正确且合理。  

此外、您能否提供有关正确配置引脚 MUTE、nSSPND、MAMP、TEST0、TEST1的指导?

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    我不熟悉 USB-C、但我的理解是它向后兼容协议、因此我不会预见这方面的任何问题。  

    输入电阻器实际上不会为您提供1Mohm 输入阻抗、因为麦克风输入仅具有20kOhm 输入阻抗、对于交流电、您实际上已将其与之并联。 如果您需要更高的输入阻抗、则需要使用缓冲器。

    PLAY 和 REC 引脚为输出、不应接地。 如果不打算使用它们、则应将其悬空。

    我不确定您对其他引脚的要求、您应该参阅数据表以了解引脚功能。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zak。 电视上有什么想法吗? 具体而言、这是否会导致性能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    一般而言、最好将保护组件包括在内、这样您就能很好地考虑到这一点。 我经常看到 TVSS 位于电源线上、二极管钳位到输入端上的电源、但这肯定不是保护输入的唯一方法。 主要的问题是您如何选择 TVS、如果导通时间太早、则在某些信号范围内可能会出现高泄漏、这可能会降低线性度。

    实际上、我们有一个完整的 TI 高精度实验室部分、介绍数据转换器中的电气过载以及如何保护输入。 您可能会发现以下内容对您有所帮助: https://training.ti.com/node/1139109?context=1139747-1140267-1128375-1139109

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-您是否有任何其他电源引脚(除 MBIAS 之外)的输出能力数据? 我会考虑使用 Vcca、Vdd、VCCP 为 Vin 前面的 JFET 缓冲电路供电、正如您所建议的那样。 但是、我仅限于 MBIAS、因为这是唯一确定的输出电流(2mA 规格)。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    我没有其他引脚的拉电流能力方面的任何数据、但我可以说、这些引脚仅用于内部稳压器的去耦、不用于为外部电路供电。 MBIAS 是唯一为此目的而设计的引脚。

    最棒的

    Zak