This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:SPDIF 输出的音量控制?

Guru**** 2982020 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880701/pcm2903c-volume-control-of-spdif-out

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件: PCM2706

PCM2903C 是否支持音量控制(0dB... -64dB)在 S/PDIF 输出引脚25上?

其他类似器件的文档、例如 PCM2706 、明确提及:

"数字音量控制不影响 S/PDIF 和 I2S 输出(PCM2706/7)"

但这句话不在 PCM2903C 规范中、我查找此类支持 SPDIF 输出音量控制的编解码器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rico、

    PCM2903C 是一款非常相似的器件、虽然出于某种原因未将其纳入该数据表、但同样的声明适用。 我相信我们的任何 USB 音频编解码器都不支持 S/PDIF 输出的数字音量控制。

    最棒的

    Zak