This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MEMS 麦克风 PDM 输出至 I2S 转换器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, PCM1865, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890823/mems-mic-pdm-output-to-i2s-converter

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101、 PCM1865、 TLV320ADC3140

您好、E2E、

我们希望将 MEMS mic PDM 输出连接到 TI 的 MCU (CC3220)。 采用 I2S 或 I2C 格式是理想选择。 请告诉我们任何好的解决方案。

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY-SAN、

    请参阅以下链接。

    PDM 至 TDM 转换器 IC
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/553593

    如果这些信息对您有所帮助、我会很高兴。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    感谢您的回答。

    我想选择 PCM1865、您能告诉我 TI 推荐 TLV320ADC3101的原因吗?  (如果可能,我希望省略 DSP 开发工作。)

    此致、  

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、  

    链接的线程有点旧、有些更新的器件可能更适合此任务。  

    TLV320ADC3140能够进行8通道 PDM 至 I2S/TDM 转换。  此器件的成本优化版本即将推出、它也将是 PDM 输入。  同时、ADC3140可用于评估。  

    也可以使用 TLV320ADC3101、从尺寸/成本角度而言、我真诚地建议在 PCM1865之前使用它

    此致、

    -Steve Wilson