This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:由 TXP/TXN 驱动器输出引起的噪声

Guru**** 2553070 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873311/dit4096-noise-induced-from-txp-txn-driver-outputs

器件型号:DIT4096

对于 DIT4096 TXP/TXN 输出级、是否已经在某个位置发布了任何已知问题或特定的设计注意事项?

我的设计实施遵循数据表、适用于所有连接、包括连接到科学转换 XFMR 的 VDD/VIO、旁路和 TXP/TXN。 一切都很好、所有信号看起来都很好。 问题是、仅当 DIT4096 TXP/TXN 输出将电流驱动到(已知良好) AES 接收器时、才会产生相当明显的 EMI 噪声。 EMI 噪声会损坏电路板接地/电源、并影响位于同一电路板上的附近 Cypress CYBT3430326 BT 模块的射频性能。 TXP/TXN 引脚输出信号除了~1V 过冲(对称的两个正负输出)外看起来良好。导线上的 AES 信号除了可以看到过冲和一些小的电缆反射外、看起来良好。 此设计在 AES (RS422)信号上以48kHz 采样率= 6Mb/s 数据速率运行。  

我注意到其他 mfrs 的几个相似器件对于每个 TXP/TXN 输出具有大约25欧姆的内部输出阻抗。 DIT 4096没有这个内部阻抗。 可能其他的 mfrs 也这样做是为了调整输出以降低 EMI。 想知道是否有人遇到过与 DIT4096类似的问题、以及他们采取了哪些措施来解决。

此致、  

Scott Potosky   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我以前没有看到过这个特定的问题、但总的来说、您将始终拥有与变压器和高频开关相关的一定程度的 EMI、但这似乎过大。 一如既往、建议遵循良好的布局实践、尽可能缩短布线并尽可能靠近 IC 放置元件。 您是将发送板上变压器的次级侧接地、还是将套管悬空以在接收侧接地、如下图所示?

    您还可以尝试调整线路上的阻抗、因为听起来似乎存在一些匹配问题。 增大电阻可能有助于限制电流并减小尖峰的大小。 或者、您可以尝试添加 RC 缓冲器。 这会略微减小振幅、但有助于平滑信号。

      

    此致、

    Zak