This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要编解码器部件

Guru**** 2486505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879759/require-a-codec-part

大家好 、我们正在寻找一个支持带宽= 300Hz…的编解码器部件 3kHz;最大电平=+ 6dBm 输出。 您能建议器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandhini、  

    这没什么可做的。  您使用编解码器的用途是什么?  您对控制有要求吗?  (硬件控制、I2C、SPI?) 需要什么音频串行接口格式?  您是否需要任何板载处理? 您是否需要具有 USB 功能的编解码器? 等等...  

    我们拥有非常广泛的编解码器产品系列、其中包含大量器件、因此您提供的信息越多、查找匹配项就越容易。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve Wilson、

     感谢您的回答

    我们正在寻找一款音频编解码器和放大器、该编解码器和放大器应满足带宽= 300Hz…的要求 3kHz 且最大电平=+ 6dBm、并且它应该具有适当的隔离。 编解码器应具有 I2S 接口和 I2C 接口。 我们不希望编解码器具有 USB 功能。  

    此致、

    Nandhini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandhini、  

    以下是指向 TI.com 上所有编解码器的链接。  

    正如我提到过的、我们拥有广泛的编解码器产品系列、 您的要求并不是很具体。  

    此致、

    -Steve Wilson