This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:2个 ADC 优先级和 VBAT 输入范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890919/tlv320aic3262-2-adc-priority-and-vbat-input-range

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263

大家好、

TLV320AIC3262的2个 ADC 的优先级是多少?  是否可以同时长时间启用它们?

此外、在 TLV320AIC3263应用参考指南中、VABT 可以支持0至5* VREF_SAR 的电压。 但是、在客户项目中、他们发现、如果 VBAT 的输入低于1.3V、测量结果 是不准确的。 这是否需要额外的重新喷雾器配置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:  

    两个 ADC 都可以同时使用。  

    VBAT 输入范围在数据表中:

    建议将 VBAT 电压设置为2.2V 至5.5V、 因此、如果低于1.3V、这是合理的。

    此致、

    -Steve Wilson