This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:PCM5252和 PurePath 或其他开发工具

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252, OPA4134, PCM5242, PCM5142, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899282/pcm5252-pcm5252-and-purepath-or-other-development-tools

器件型号:PCM5252
主题中讨论的其他器件: OPA4134PCM5242PCM5142OPA1656

您好!

我正在从事一个面向业余爱好者的项目、我为音频 DAC 器件购买了2个 PCM5252s。

它们将由 XMC4500 UC 驱动。

我的目标是制作一个具有 DSP 功能的声卡。部分滤波器将在 PCM5252 (希望)中完成、而另一部分将在 XMC4500 (Cortex M4)上完成。

我将使用 SBAA322或 SBAA001中描述的滤波器作为输出。

2xOPA4134将是8个必需的运算放大器(2个用于差分到单端转换、6个用于滤波器)。

我仿真了 SBA001中描述的滤波器、它与 OPA4134一起工作。

我遇到的唯一问题与 PCM5252 DSP 编程有关。

虽然与 PCM5242相似、价格也差不多、但我选择了它们、因为它们集成了 SmartAMP 功能、似乎值得尝试。我不知道我可能会在开发软件的可用性方面遇到编程死锁。

我想知道我是否可以使用 TI 的工具将 PCM5252编程为业余爱好者、因为我在论坛中阅读了只有 PCM5242受到公开支持的内容。 只要我可以将它用作 PCM5242、我就不介意失去智能放大器的功能。

PCM5252和 PCM5242代码兼容性在多大程度上?

我不介意"手写"一些说明、但"手动"筛选器并不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    PCM5252和 PCM5242之间的主要区别在于 ROM 中实现的组件。  ROM 中的组件不使用那么多的指令存储器、因此可以实现更复杂的处理流程。  使用 PurePath Studio 时、您可能可以为 PCM5252和 PCM5242创建所有相同的流程、但建议使用 PCM5242、因为您可能会使用5252耗尽指令存储器。  我建议您回顾我们为 PCM5242创建的一些"混合流程"作为起点。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau577a/slau577a.pdf

    此外、如果您要将输出转换为单端、为什么不使用 PCM5142?  这在 PurePath Studio 中也具有最佳支持。   

    最后、PCM5xxx 系列具有相当好的噪声整形、这意味着您在大约180kHz 时具有带外噪声。  您可能不需要激进的低通滤波器、简单的 RC 可能就足够了。

    https://training.ti.com/designing-premium-audio-system

    在本视频中、我们将在大约9分钟内对此进行讨论。

    考虑 OPA1656、您只是希望缓冲输出以实现耳机/低阻抗驱动能力。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢你。

    首先、我将回顾 PCM5242示例。

    我的问题是我已经订购了3个 PCM5252进行原型设计、我担心无法对其进行编程。

    如果它们之间唯一的区别是 ROM (以及最终用户可用的大小),那就没有问题了。我认为我不会很快想到智能放大器的功能。

    如果我这么做、那么我的电路板可能会用作 EVM/培训轮。

    此外、我还将考虑使用 PCM5242进行进一步的项目/修订。

    我还将查找 OPA1656。