This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:I2S 和外部时钟的电压电平

Guru**** 2490965 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890997/tlv320aic23b-voltage-levels-for-i2s-and-external-clock

器件型号:TLV320AIC23B

在我的设计中、AVDD=BVDD=3.3V、DVDD=1.8V

I2S 信号的逻辑电平是多少?  

同样、如果我在 XTI/MCLK 上使用外部时钟、振荡器电源电压应该是多少?

我认为这两个要求与我的情况下的 DVDD 电平(1.8V)相同、但需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、  

    数字 I/O 电压基于 BVDD。  因此、如果您需要1.8V 的 BVDD、那么您应该为 BVDD 提供1.8V 的电压。

    此致、

    -Steve Wilson