This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:ne5532和 LM4871

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890668/lm4871-ne5532-and-lm4871

器件型号:LM4871
主题中讨论的其他器件:NE5532

我想知道

1.在应用中、ne5532等音频运算放大器与 lm4871等扬声器放大器之间的差异?

2.它们能否直接驱动扬声器?

3.音频 DAC 输出可以直接进入 lm4871,然后通过喇叭发出声音。 ne5532的输入是否可以直接连接到音频 DAC 的输出?

4、ne5532的使用方式是否与 tda2822相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    NE5532和 LM4871是两种不同的器件、支持不同的输出负载。 基本上、NE5532是输出电流受限的运算放大器。 它通常用于600欧姆负载。 另一方面、LM4871是一款扬声器放大器、能够驱动低至3欧姆的负载。

    2.-只有 LM4871能够驱动扬声器负载。

    3.-是的、DAC 输出可以直接连接到这两个器件中的任何一个。 只建议添加一个低通滤波器、以减少/消除音频 DAC 可能由于内部调制而产生的任何高频内容。

    4.-不幸的是,它不能以同样的方式使用。 TDA2822似乎是一个功率放大器。 作为此器件、NE5532不能用于驱动低负载。

    您是否需要特定的功率放大器? 我建议查看我们具有模拟输入的扬声器放大器:

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html?pqs=paqs&familyid=3419#p2982=Analogue%20Input&p342=0.047;5&p1055max=Stereo

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.