This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:增益调节问题、THD+N 和同步引脚

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870824/tpa3128d2-question-for-gain-adjustment-thd-n-and-sync-pin

器件型号:TPA3128D2

各位专家、您好!

我对 TPA3128D2有几个问题。

首先、您能否提供有关 R1和 R2的 TPA3128D2增益设置公式? 因为数据表仅介绍20dB、26dB、32dB 和36dB 下的增益设置。 但我的客户希望更精确地调整增益(例如、23db)。

接下来、您是否会解释为什么数据表中的 THD+N 特性低于6kHz? 我想、由于这种器件设计、这种情况往往会导致 THD+N 性能变差。 因此、您表示了6kHz 下的 THD+N 性能。

最后、我们可以并行连接多少个 TPA3128D2的同步引脚? 这一点不在数据表上、典型应用仅使用2个 TPA3128D2。 因此、我们想知道并联同步引脚连接的最大值。

我很期待收到您的回复。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    1. TPA3128D2在内部仅具有四种增益设置、并通过不同的 R1/R2设置进行配置。 因此、无法将增益设置为自定义值、例如23dB。
    2. 您的问题不确定。 我的理解是数据表显示6kHz THD 性能的原因、而原因是显示20kHz AP 滤波器设置下的最差高频 THD。
    3. 也不清楚同步引脚。 您是否意味着在使用2个 TPA3128D2时可以将哪个引脚连接在一起?

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢您的及时支持。

    我了解 TPA3128D2无法配置数据表上未显示的增益。
    2.我得到大约6kHz THD+N 性能在 TPA3128D2的20kHz AP 滤波器下是最差的。
    TPA3128D2具有 SYNC 引脚(引脚16)、用于同步多个 TPA3128D2的运行。 客户考虑在同一电路板上使用3个或更多 TPA3128D2。 因此、他们想知道可以将多少个器件连接到 SYNC 引脚。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    至于引脚16同步、客户系统中有多少个器件? 根据我的理解、只有一个具有多个 Slaver 器件的主器件可以工作、并且可以在数据表"8.2 Typical Application"部分找到参考电路。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    很抱歉我的价格回复。

    客户仍处于高级开发阶段、他们没有器件的详细数量。 他们询问同步引脚上的最大连接设备数量。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    设计团队确认、只要 SYNC 引脚能够驱动 寄生电容、就不存在特定的 Slaver 器件限制。

    因此、通常情况下、它与真正的扬声器系统没有关系。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢您的及时确认。

    我知道我们没有关于这方面的详细信息、但它可能可以在 SYNC 引脚上连接多个器件。

    此致、
    Kazuki Kuramochi