This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:要求查看设计原理图和布局

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899377/lm49450-asking-for-the-design-schematic-and-layout-review

器件型号:LM49450

大家好、

客户正在设计 LM49450。

请您审核并提供评论吗?

在这里、还有另外两个问题需要您的建议。

  1. 客户是否应该将数字接地和模拟接地分开?
  2. 引脚14、15和引脚16的布线宽度是多少?

 txn.box.com/.../tmrd6fcuzabybbejzrlm71214jao1s7i

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    关于数字和模拟接地平面、建议将两者分开、并仅使用单个 PCB 布线或0欧姆电阻器将它们连接在一起。 即使它们共享同一平面、器件也能正常工作。 但是、我们建议采用这种做法、以降低模拟部分的数字噪声。

    关于这些引脚的布线宽度、它应该是最小的引脚宽度。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.