This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非常适合 USB/SPDIF 桥接器

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C, PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899454/lookinf-for-usb-spdif-bridge

主题中讨论的其他器件:PCM2906C、 PCM9211、 DIX9211

你(们)好

我们正在寻找一款采用 USB-SPDIF 桥接器的音频芯片、此芯片具有可配置的类 ID (根据 针对终端类型的 USB 器件类定义)  

我们找到了 PCM2906C、但找不到任何寄存器集来更改类 ID。  

任何建议(也可以是多 IC 解决方案)。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的 USB 音频 ADC/编解码器都不能更改类 ID 或字符串、它们都是硬编程的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我明白了。 那么、我应该丢弃这个吗?

    DIx/PCM9211或 DIX4912与 USB 桥接器一起工作可能是什么?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以将 USB 音频信号返回到 I2S/LJ/RJ/TDM 等标准音频接口中、那么 DIT4x9x 或 DIX9211可以将该信号转换为 S/PDIF 输出。