This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:与噪声阈值相关的问题

Guru**** 2487385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881394/tlv320aic3106-issue-related-to-noise-threshold

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:AM5718

你(们)好

我有基于 AM5718 EVM 和 TLV320AIC3106编解码器的定制板。我已移植音频驱动程序并验证了音频功能。

我已设置以下配置

打开 AGC  

允许的最大值再次为28dB

目标电平为-17dB

这样、我就得到了良好的音量。

然后、我将噪声阈值配置为-80dB、将迟滞配置为3dB。

这种配置可降低噪声、同时降低音量级别。

为什么会降低音量?

请帮助

此致

Satheesh Kumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satheesh,

    这可能是由于您的噪声阈值太高、并且设备可能会将语音视为噪声。 您是否尝试将噪声阈值更改为-90dB? 这显然会允许更多的噪声通过、但它是一个起点。  

    我已经为不同系列器件的相关应用手册添加了链接、但第1.1和1.2节中的信息仍然非常相关。  

    http://www.ti.com/lit/an/slaa446/slaa446.pdf

    此致、

    Aaron