This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:请帮助查看电路原理图?

Guru**** 2486525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881310/tlv320aic3104-please-help-review-the-circuit-schematic

器件型号:TLV320AIC3104

设计

请帮助查看电路原理图?

或者、您可以建议我们进行维修吗?

e2e.ti.com/.../2273.audio.pdf

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    请在下面查找我的反馈:

    • 电源去耦电容器应在布局过程中尽可能靠近器件放置。

    • 看起来没有使用 MIC1LP/M 和 MIC1RP/M。 如果不是、则应通过0.47uF 电容器将其连接到 GND。

    其他一切看起来都很好。 如果您还有任何问题、请随时告诉我。

    此致、

    Aaron