This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIDEGIG-XOVEREVM:使用实现了 paffb 的有源分频器 tpa3255evm。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SIDEGIG-XOVEREVM, NE5532, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890546/sidegig-xoverevm-using-active-crossover-with-tpa3255evm-with-pffb-implemented

器件型号:SIDEGIG-XOVEREVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255EVM

您好!

我购买了两个 SIDEGIG-XOVEREVM 音频交叉插件模块、用于对两个 tpa3255evms 进行生物戳记、并根据 TI 关于该主题的文档实施 PFFB。

由于交叉似乎绕过了输入缓冲器(ne5532)、从 tpa3255evms 上获取 pffb (后置滤波器反馈)输入引线的位置、

pffb 是否仍然有效? 或者、我是否需要修改电路或组件才能使其正常工作?

此致。

Kay Thomte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khup、

    无论您使用来自 SIDEGIG-XOVEREVM 的运算放大器还是 TPA3255EVM 上的运算放大器、都需要对电路板进行一些修改才能使用后置滤波器反馈网络。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我完全根据 http://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf 上的文档使用 pffb 调制了两个 EVM

    我现在必须做什么运动才能使交叉工作?

    谢谢、

    Khup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khup、

    最棘手的问题是 AIB 连接器绕过了运算放大器。 您需要做的是确保不会绕过这个。 确保您移除了 R63、R64、R65和 R66、并在 AIB 与运算放大器输入之间连接线。  

    此致、

    Robert Clifton