This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:智能放大器特性

Guru**** 2487055 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881312/tas3251evm-smart-amp-feature

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251

尊敬的专家:

我的客户正在选择器件。 现在他们尝试使用 TAS3251,但却混淆了智能放大器的功能,以及 用于 PurePathTm音频智能放大器的扬声器特性鉴定板。  

据说特征评定过程根据热、机电和声学参数创建了扬声器的数字模型。 您能否帮助解释哪种应用将使用智能放大器和扬声器特性?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    有关 TAS3251的音频处理特性、请参阅第8.5.1章。 用户可以使用提供的功能。

    对于智能放大器、请参阅以下文档(第1~18章)


    智能放大器在低功耗器件中更为常见。 它有助于使扬声器尽可能响亮而不会损坏。

    在高功率应用中、由于放大器和扬声器足够强大、因此对智能放大器的要求较低。  

    此致、

    Hao