This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:I2S 至 TDM 转换

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879989/tlv320adc5140-i2s-to-tdm-conversion

器件型号:TLV320ADC5140

各位专家、您好!

我的客户正在寻找能够将 I2S 信号转换为 TDM 信号的器件。
TLV320ADC5140能否进行此类转换?
如果是、您能告诉我如何实施?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、  

    TLV320ADC5140可将 PDM 转换为 TDM/I2S。

    关于 I2S 至 TDM… 在菊花链模式下、如果 I2S 器件可以接收相同的 BCLK 和 FYSYNC、 则可以将该器件的 DOUT 置于菊花链输入端、 然后将其添加到 TDM 输出端、  但对于 I2S/TDM、BCLK 偏移要么需要相同、要么需要补偿其中一个。  

    您能给我一些关于您想要做什么的详细信息吗?  有多少信道? 您也需要 ADC 吗?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢你的答复。 我了解详细信息。

    此外、您的支持已转移到内部。 那么、让我关闭这个线程。

    非常感谢您的友好支持。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi