This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:4 Ω 或8 Ω 负载时的 TPA3255音频输出频率特性

Guru**** 2490975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890876/tpa3255-q1-tpa3255-audio-output-frequency-characteristics-when-4-ohm-or-8-ohm-load

器件型号:TPA3255-Q1

您好~

我的客户正在测试 TPA3255-Q1、并对音频输出的频率特性有疑问。


当我的客户在1W 输出(正弦波、200mV 输入)下测试4欧姆和8欧姆输出负载时、可获得下图。这是一条特定于频率的放大特性曲线。


看一下、当50kHz 时、8欧姆负载显示的放大特性高于4欧姆负载、它显示的波形不平坦。

1.客户输出端的 LC 滤波器配置电路如下所示。


测得的波形是否在正确的输出波形上方进行了检查?


如果它不是正确的输出波形、为什么它的测量结果是这样的?

该放大器的频段是多少(TPA3255-Q1)? 无法达到50kHz?


我的客户希望以最高70khz 的安培工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    输出滤波器实际上是 L-C-R 滤波器。 8R 扬声器增加了 Q 因子、因此您可以看到 LC 滤波器截止频率处的峰值。

    要使其在70kHz 下工作、您需要通过将截止频率移至更高频率来扩展带宽。

    本应用手册应该是一个很好的指导。 谢谢!

    此致、

    Sam