This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342A:接近200MHz 的 EMI 超过标准(__LW_AT__B 类)

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895735/tas5342a-near-200mhz-emi-exceed-the-standard-class-b

器件型号:TAS5342A

 大家好、有人给我建议和帮助。如何改善电路调节 EMI? 谢谢。

e2e.ti.com/.../BA012_2D00_GB_2D00_V04.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:1290267、  

    我们还需要查看布局、以更好地了解如何针对 EMC/EMI 进行优化。  

    您向我们展示的是辐射发射吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

         请告诉我您的电子邮件地址吗?  我将通过电子邮件将其发送给您。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:1290267、

    我已向您发送朋友请求。 我将在私人聊天中向您发送我的电子邮件。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Robert Clifton。  您是否收到了我的消息。

     期待您的回复

    谢谢。   

    Jenkey. Zhu

    电子邮件:zhenqi-2008@foxmail.com