This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:将 TLV320ADC6140用作 PDM 至 PCM 转换器

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, TLV320ADC6140, DS90UB933-Q1, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873125/tlv320adc6140-using-tlv320adc6140-as-a-pdm-to-pcm-converter

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件:PCM1864DS90UB933-Q1TLV320ADC3140

尊敬的 TI 团队:

我设计的是麦克风阵列、我打算使用 TLV320ADC6140作为 PDM 到 PCM 的转换(从数字 MEMS 麦克风读取1位 PDM 信号并将其抽取至44KHz PCM)。 我的设计将包括2 个 TLV320ADC6140芯片、因为我打算使用16个麦克风而不是8个。 我打算设计与您提到的 PCM1864参考设计类似的阵列:  http://www.ti.com/lit/ug/tidud37/tidud37.pdf ,其中一个芯片将用作从机模式,用于从8个麦克风捕获数据,另一个将用于主机模式,用于从其他8个麦克风捕获数据,同时也用作通信主设备。  由于我要输出16个 PCM 流、因此它们应采用 TDM 格式。  

除了转换采样率并以 TDM 格式输出之外、我不想更改信号本身。 因此、我不会使用增益、滤波器或任何其他信号操作(以避免降低 SNR 或高 dB 信号的任何削波效应)。 但主要用于从 PDM 到 PCM 的信号抽取。  

但是、我不确定 TLV320ADC6140是否适合此类应用、或者是否应该改用 PCM 系列中的其他芯片?  

此外、我打算通过 TI 的串行器 DS90UB933-Q1发送数据、但我不确定 TLV320ADC6140是否可以直接与 DS90UB933-Q1通信、或者我是否需要单独的 DSP 将数据发送到串行器。  

非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    TLV320ADC6140肯定适合您的应用、但我认为您可能更喜欢 TLV320ADC3140、因为它提供许多相同的功能、但性能有所下降。 不过、由于您无论如何都不使用前端、因此您不会注意到规格的差异、这会为您节省一些成本。

    我不知道您的系统、也不是很熟悉 DS90UB933-Q1、 但这是一个用于视频/成像应用的 FPD 链路芯片、我不确定它是否适合音频应用、因为它不支持 TDM 或 I2S、并且以12位的速率进行传输。 如果您确实打算使用该处理器、那么您肯定需要在两个器件之间使用一个处理器。

    最棒的

    Zak