This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:未使用的引脚连接

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881137/tpa3123d2-unused-pin-connection

器件型号:TPA3123D2

尊敬的先生。

我的客户将仅使用左侧通道(仅使用 LIN)。

将不会使用正确的通道。

如何实现更好的引脚连接

- Rin?

-Rout?

- BSR?

所有打开的都是好的?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    未使用的输入引脚应通过1uF 电容器接地。

    由于 PWM 仍在开关、未使用的 OUT 引脚、BST 引脚通过0.22uF 电容器连接到 OUT 引脚。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San。  

    非常感谢您的宝贵建议。  

    很抱歉、我想再次确认。  

    未使用的 ROUT 和 BSR 引脚应通过0.22uF 电容器连接至 LOUT 引脚。 对吧?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    未使用的 BSR 通过0.22uF 电容器连接到 ROUT。

    未使用的 BSL 通过0.22uF 电容器连接到 LOUT。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San。  

    再次抱歉。  

    使用左通道。 右侧通道未使用。  

    ROUT 的连接如何? 打开是正常的?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    如果未使用右侧通道、 则未使用的 BSR 通过0.22uF 电容器连接到 ROUT。