This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131D2 FAULTZ 单输出电平为低电平

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890439/tpa3131d2-tpa3131d2-faultz-single-output-level-is-low

器件型号:TPA3131D2

先生,你好!

我设计用于 TPA3131D2音频放大器。

我的原理图位于其下方

和 FAULTZ 引脚与 SDZ 引脚直接连接、并通过100k Ω 电阻器连接到 VCC_AMP 电源。

但不显示音频、FAULTZ 信号电平为低电平

我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung、

    首先、断开 SDZ 和故障引脚。 并检查 SDZ 和故障引脚是否为低电平或高电平。

    并检查 GVDD 引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我断开了 FAULTZ 和 SDZ 引脚并检查电压。

    PVCC:12V,GVDD:5.25V

    故障:1.2V,SDZ:1.1V

    故障报告低于数据表中的报告值

    我签入了电路板  

    输出不短路、PVCC 和 GND 不短路

    2.不在温度范围内。

    但我不明白"过高的直流偏移"是指什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung、

    SDZ 至少应高于2V。 为什么 SDZ 引脚电压为1.1V? 如果 SDZ 为1.1V、则器件关断。

    您还能检查是否存在焊接问题吗?

    此致、

    Derek