This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:节能方法

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PCM1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872333/pcm1792a-power-saving-method

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件: PCM1792

尊敬的先生。

我的客户正在评估 PCM1792A 以申请该或系统。 现在。

他们希望实现节能以利用/RESET 引脚。

1.是否可以实现节能以控制/RESET =低电平?

2. IDD 是在正常工作模式下定义的。

  是否可以在/reset =低电平下澄清 IDD?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我不确定将 RESET 置为有效是否会创建低功耗模式。  我将在明天的实验中对此进行测试、并返回给您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我的硬件不允许 VCC 和 VDD 分开、因此我的测量结果将两者结合在一起。

    当 PCM1792A 空闲(无 I2S 输入)时、我测得的总电流约为32mA。   

    将 RESET 置为有效不会节省功耗。  当 RESET 被置为有效时、电流保持大致相同(500uA)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于功耗是采样频率的函数(因此调制器时钟频率也是如此)、因此关闭或以其他方式停止调制器时钟 SCK 可以节省功耗。 请参阅第5页的表格。 您可能希望在时钟重新启动后将复位置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San。  

    我非常感谢您提供的所有宝贵信息。  

    我可以再问一个问题吗?  e2e.ti.com/.../jajt066.pdf

    我发现 JAJT006文档作为附件附在这封邮件上。 该产品适用于 PCM1792。  

    是否适合参考 PCM1792A?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PCM1792A 修复了 PCM1792的一些小问题。  性能应该相同。