This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:替代组件

Guru**** 2487395 points
Other Parts Discussed in Thread: UAF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878110/tpa3116d2-alternative-components

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件:UAF42


我的频率生成电路非常简单、它采用了电压降低至3.3伏的可编程 Epson Crystal - Q33519E000002 SG-8003CE 和 NExperia 74HC4060D、652 14级二进制计数器、在所需频率下输出+1.58伏直流电压。


最初、这触发了一个 N 通道 MOSFET、9.7A、100V、3引脚 D2PAK Infineon IRF520NSTRLPBF、使1.58V 频率脉冲能够重构回脉冲0伏接地。


但是,如果我假设较高的电压输出会在线路上产生纹波,这是正确的,有人能说,请推荐比我目前用来触发+15V 电源的替代 Panasonic 250mA SPNO 固态继电器、印刷电路板安装、光电 MOS 更好。 我发现它非常容易受到短路等影响 在 HM 女王签署我的设备融资之前、我的原型是由我手工制作的。


那么、还有 LM4766T 放大器的问题、由于这是一款旧器件、我是否更愿意使用 TPA3116D2 系列中的一款现代放大器?

非常感谢。

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否为我们提供系统模块、以便我完全了解您的应用?

    TPA3116宽电压范围:4.5V 至26V、过流阈值高达7.5A。  

    您 的应用的 PVCC、输出功率、负载和过流阈值是多少?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    因为我使用的 Multisim 没有一半的组件、所以这将是一件手工绘制的事情。

    如果可以、请给 Ma 几天时间?

    非常感谢。

    Christopher James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    没关系。

    对于 TPA3116、我重点介绍以下信息:

    1) 1) PVCC 范围。

    2) 2)负载阻抗。

    3)过流阈值。

    4) 4)最大输出功率。

    5) 5)输入范围。 电压范围和频率范围。

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢。

    我很可能是星期一才回到你们那里,因为我在梅翁特做了一些小的比赛。 您可能是我的技师在医院里生病了、我在电子领域没有任何背景。

    如果您关注我最近的 UAF42链接、您将获得漂移。

    再次感谢您。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christopher、

    如果您没有回复、我现在将关闭该主题。

    如果您有其他问题、可以放置或重新打开 E2E。

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在解释电路的原因和我们不寻常的弯曲电路的原因时,我被警告说,我的评论违反了规则,因此我写信给你,大概是在不同的链接上,如果我的评论无意中导致你犯罪,我会道歉。

    如果我有任何疑问、我一定会回来的。

    非常感谢。

    Christopher