This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:需要 TAS5825P 的 SDOUT 和 Hybrid-Pro 配置建议

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890629/tas5825p-need-suggestion-of-sdout-and-hybrid-pro-configurations-of-the-tas5825p

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

您好、Sirs、

我们需要 BU 关于客户服务的建议:

TAS5825P 是否支持 GPIO0~2上的 SDOUT 和混合 PWM 输出。 PPC3 GUI 和数据表中没有 SDOUT 选项。 默认情况下、PP33 GUI 将 GPIO1写入混合 PWM 输出。 请确认。
2.系统集成页中需要冷启动选项。







我们可以通过电子邮件讨论详细图片。 非常感谢。

陈耀恩
2020年3月21日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    Matthew 将在周一检查您的问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦和 马修、您好、客户需要 SmartAmp 功能、因此在本例中、我们将继续关注 TAS5825M。 非常感谢...Wayne Chen