This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:散热器压力

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889617/tpa3255-heat-sink-pressure

器件型号:TPA3255

您好!

我的客户希望了解散热器压力。 (如果用户使用散热器、则 TPA3255可接受的压力大小。)

Xilinx 在 https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1301-mechanical-thermal-design-guidelines.pdf 中打开应用手册

本文档第26页对散热器压力进行了说明、显示"20至50 psi 压力"。
您是否有与 TPS3255相似的应用手册或信息?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    100N 是 TPA3255的保守参考编号。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您的支持。

    100N 阈值是哪个器件正常工作吗? 还是损坏了封装?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    它是指在100N 压力下正常工作。

    此致、

    Sam