This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL974:未使用的放大器配置

Guru**** 2381820 points
Other Parts Discussed in Thread: TL974
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872189/tl974-unused-amplifiers-configuration

器件型号:TL974

我将 TL974用作音频放大器系列。

实际上、使用了其中的2个、而另2个是未使用的放大器(传统)

根据 TI ref=sloa089和 ref=TI_OP_AMP_Recommendation 的两个答案、应将未使用的放大 器设置为具有正输入连接到 VCC/2电阻分压器(单电源轨)的电压跟随器。

在这种情况下、您能否确认每个未使用的放大器的电流消耗如数据表中所示 §7.5 (电气特性)、即每个放大器的电源电流(单位增益、无负载)= 2mA (典型值)?

现在,如果要将未使用的放大器的输入端连接到 GND 并让输出 NC,那么它似乎不消耗任何电流。

有什么缺点吗? 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    上述配置上的放大器确实应遵循电气特性表。

    如果使用单电源、则至少应在输入端包含交流耦合电容、以防止内部偏置电压直接连接到 GND。 如果您使用双电源、则可以将输入直接连接到 GND。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否描述一下、考虑到 TI 在随附文档中提供的原理图= TI AN.docx 中未使用的 AOP、我应该在 Unsed AOP 的输入端添加交流耦合电容器的位置?

    您能否评论连接到 GND 配置的输入、以查看附加文档中提供的 Unsed AOP = GND 配置.docx 中未使用的 AOP 输入?

    感谢您的支持

    此致

    Laurent Carioue2e.ti.com/.../Unused-AOP-in-TI-AN.docxe2e.ti.com/.../Unused-AOP-inputs-to-GND-configuration.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦特

    对于"TI AN.DOCx"中未使用的 AOP、您可以替换交流耦合电容器到 GND 的电阻分压器。 基本上拆下分压器、然后通过电容器将同相输入连接到 GND。

    从"未使用的 AOP 输入到 GND 配置.DOCK"的图表也应该正常、将反相和非反相输入连接到同一输入应该使放大器保持空闲状态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的其他评论

    此致

    劳伦特