This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:放大器 IC 单独正常工作、仅蓝牙芯片还具有音频信号输出、

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896317/tlv320aic3256-the-amplifier-ic-alone-works-normally-the-bluetooth-chip-alone-also-has-audio-signal-output

器件型号:TLV320AIC3256
放大器 IC 单独正常工作、仅蓝牙芯片也具有音频信号输出、  
连接到 TLV320AIC3256没有声音、
TLV320AIC3256的 B3桥臂连接到11.2896m 有源晶体振荡器输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    AIC3256的用途是什么? 您是否通过 PGA 路由输入并使用模拟旁路连接到线路放大器?

    是否可以共享 AIC3256的器件配置设置?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的回复、我应该将该主题标记为已解决。 如果问题仍未解决、请使用相关信息进行回写。

    此致。